This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126-Q1:SN74LVC1G126-Q1认证

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/694095/sn74lvc1g126-q1-sn74lvc1g126-q1-qualification

器件型号:SN74LVC1G126-Q1

你好!

我目前正在研究 SN74LVC1G126-Q1的数据表、因为我在其中一个设计中使用该数据表。 我对数据表中包含的"汽车"等级有疑问。 该器件如何通过"汽车"认证? 我在数据表中没有提到符合 AEC 标准。 它是否符合 AEC 标准? 如果是、资格级别是多少? 如果不是、您使用的资质标准是什么、执行的测试是什么、以及该部件适合汽车使用的原因是什么?

非常感谢您的帮助。

此致、

Annais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Annais、

    TI 的 Q1产品符合 AEC-Q100标准、并且我们的"质量第一"产品系列继续发展、因为它为除 Q100之外不需要变更控制或资质认证的应用提供了解决方案。

    我们的数据表的措辞因新器件或常用器件的数据表将进行修订以扩展某些详细信息(例如结果以进一步支持 AEC-Q100方面)而异、而旧器件的数据表可能仅显示"符合汽车应用要求"。