This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16245A:传播延迟过快

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16245A, SN74AHCT16245, SN74ALVCHR162245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/693320/sn74lvth16245a-propagation-delay-too-fast

器件型号:SN74LVTH16245A
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT16245、 SN74ALVCHR162245

您好!

我正在寻找与 SN74LVTH16245ADGG 具有相同外形尺寸但传播延迟较慢(最小值>1.5ns)的收发器。  我看到了74LVCR16245A、它具有相同的最小 t_PD、但最大值较慢。  是否有人知道另一个最小值较慢的 t_pd?

提前感谢。

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    我从未听说过有人需要比最小传播延迟低0.2ns ... 您能否共享需要如此小的更改的应用程序?

    添加少量传播延迟的最简单方法是在 PCB 上添加一些迹线- 1英寸相当于大约165ps ... 因此、在输出端增加大约1.2英寸的迹线将保证 SN74LVTH16245A 的最小值为1.5ns。

    如果这不是一个选项、您还可以添加输出电容。 该器件的额定电压为50pF、因此加倍会显著降低器件的速度。

    还有较弱的输出驱动器件、例如 SN74AHCT16245、但该器件没有您当前使用的器件的总线保持功能。 这是您的要求吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    感谢您的回答。 在与我的一位同事交谈时、我意识到我的帖子错了:我不一定需要较长的传播延迟、而是需要更渐进的上升/下降时间。 不过、我不确定我在哪里可以获得有关这些规格的信息。

    很抱歉造成混淆、感谢您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果驱动器较弱(即低输出电流)、则会看到输出边沿速率降低。 我在上面建议的 AHCT 器件的边沿肯定比 LVT 驱动器慢、但它可能没有您想要的那么慢。

    您是否尝试通过调整输出边沿速率来消除振铃、或者是否有一个对压摆率敏感的器件位于线路下?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试消除现有设计中的振铃、因此我在考虑重新制造电路板之前尝试寻找直接替换器件。 AHCT 看起来不错、但电流设计适用于3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AHCT 器件可能会在3.3V 下工作、但 TI 无法保证这一点、因为我们没有对其进行规范。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您也可以尝试以下方法:SN74ALVCHR162245

    它具有内置阻尼电阻器以限制振铃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要看一下。  感谢你的所有帮助。