This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC27:过冲和下冲输入

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC27
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/693784/sn74hc27-input-of-overshoot-and-undershoot

器件型号:SN74HC27

尊敬的技术支持团队:

是否可以承受以下的过冲和下冲?

这些值超出了绝对最小值和最大值(-0.5V 和7V)、因此我想知道参考值。

①overshoot⇒7.2V (超过7V 的时间 大约为0.5ns )

②undershoot⇒-3.2V (超过-0.5的时间 大约为2ns)

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、
    不保证器件在绝对最大额定值之外运行。 话虽如此、SN74HC27的数据表(在绝对最大额定值表下方)中有一条警告:

    "一. 如果观察到输入和输出电流额定值、则可能会超出输入和输出电压额定值。"

    额定输入电流为20mA。 请注意,此处没有时间限制--如果超过20mA,设备可能会损坏,否则,设备将继续正常运行。

    可在输入端使用串联电阻器来保证电流限制在20mA 或更低。