This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:转换率规格

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/693457/sn74lvc1g175-slew-rate-spec

器件型号:SN74LVC1G175

您好、Sirs、

您是否可以帮助确认 sn74lvc1g175的1.8Vdd 压摆率规格?

规格显示最大上升/下降压摆率为20ns/V。 因此,我们需要减慢该值的速度,例如100ns/V ,或者需要加快该值的速度,例如15N/v?

看起来有些压摆率单位是 deltaV/deltaT。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表指定了输入转换上升或下降速率的最大限制、因此您的输入信号必须具有该值或更低的值、即20ns/V 或更快的值、例如15ns/V

    指定的单位是 ns/V、而不是 V/ns。

    (请勿将其称为"压摆率";该代号通常用于芯片主动驱动模拟输出的速度。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    明白了。 太棒了!

    您是否可以建议使用较慢的上升/下降 D-FF 解决方案? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路需要多慢? AUP 系列支持200ns/V、但 没有'175 AUP FF

    您始终可以在 要求严格的输入引脚之前放置施密特触发缓冲器(SN74xxx14)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的建议!