This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:引脚 FMEA

Guru**** 2558600 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/691511/txb0106-q1-pin-fmea

器件型号:TXB0106-Q1

大家好、

如果您有 TXB0106-Q1的引脚 FMEA,请告诉我。
此致。
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林新

    引脚 FMEA 报告仅针对 TI 的安全认证器件提供。 我可以检查是否存在与此相关的任何设计报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    我已提交一个 TT、以查看是否有 FMEA 可用。

    我建议您通过以下地址的正式请求来请求 FMEA 报告(PPAP 申请将提供所有质量详细信息)  :。

    该团队将为您提供数据指导、并记得提供 TI 的 NDA 编号。