This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:当速度达到500kHz 或更高时、TXB0102输出波形被衰减

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, SN74AXC8T245, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/692902/txb0102-txb0102-output-waveform-decayed-when-speed-go-to-500khz-or-higher

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245SN74AVC4T774

我的客户使用 TXB0102对 SPI 时钟信号进行电压转换、从 A 端口1.8V (外部 MCU)到 B 端口3.3V。 但发现如果时钟信号高于大约500kHz、则输出信号波形会衰减。 如果时钟变为高电平至5MHz、则输出几乎会失真。 客户尝试连接或断开外部上拉电阻器(R169、170)、但没有看到任何改进。 还尝试从端口 B 断开输出负载、但仍然没有改进、如下所示。 外部 MCU IO (连接到端口 A)可驱动2mA 电流。 那么、原因是什么?如何解决? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrick、

    请发送任何示波器照片和原理图(如果可用)。
    建议将 TXB 用于 SPI (推挽架构)、但是、它无法支持此处提到的负载。
    它只能支持20uA 的直流驱动、不建议具有大于70pF 的负载(包括电路板、引脚、迹线电容)

    由于 SPI 是采用推挽架构的4线路信号、因此您还可以考虑 SN74AXC8T245、它具有2个 DIR 控制功能、可控制每个通道的4个通道组。
    此外、SN74AVC4t774的每个 IO 端口都具有 DIR 控制功能、适用于 SPI 接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查输出波形和客户电路。 已断开外部负载、并且负载不超过70pF、但输出仍然没有变化。 改善输出的唯一方法是降低时钟速度。 那么、不确定为什么 TXB0102不能仅缓冲500kHz SPI 时钟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrick、

    测量时的探头电容是多少?

    在器件引脚处测量之前、客户是否还可以断开串联电阻器?