This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:带宽

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/693015/sn74lvc1g125-bandwidth

器件型号:SN74LVC1G125

大家好、

请帮助确认 SN74LVC1G125的带宽。

我们的应用是100kHz 总线。 SN74LVC1G125可以支持吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    是的、SN74LVC1G125可以支持100kHz。 在我必须开始添加诸如"如果您正在驱动轻负载"或"如果您在5V 下运行"等修饰符之前、它将在高达100MHz 的频率下工作。