This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS07:SN74LS07

Guru**** 2806365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/690366/sn74ls07-sn74ls07

器件型号:SN74LS07

您好!

我有一个关于数据表的问题。  在第6.5节中、电气特性 II 是指可施加到输入引脚的最大电流、还是指最大输入泄漏电流?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    尽管该器件是双极性逻辑器件、但它仍然是电压控制输入。 输入电压应介于0和5V 之间、最大额定电压为7V。

    给定的输入电流(II)是在给定条件(VCC = 5.25V、Vi = 7V)下灌入输入引脚的最大电流量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我是否需要将输入电流限制在1mA 以下?

    此致,
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    正如我说过的、它是一个电压控制输入。 您无需输入特定电流、只需输入特定电压(5V)即可。