This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC374A:SN74LVC374A 的 VOH/VOL 规格

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/692836/sn74lvc374a-voh-vol-specification-of-sn74lvc374a

器件型号:SN74LVC374A

尊敬的技术支持团队:

您在下面是否有 VOH 和 VOL 图?

1)  VOLmax 与 IOL 间的关系

2)  VOHmin 与 IOL 间的关系

3)     Vcc = 3.3时的 VOLmax 和 VOHmin。   如果您有任何测量数据,是否可以共享这些数据?

   数据表仅显示3V 的 VOH 和 VOL。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、
    我没有要显示的 VOH/VOL 数据、但我可以告诉您一种非常简单的方法来计算您喜欢的任何电压和电流下的最坏情况 VOH/VOL。 根据欧姆定律、您查找的"曲线"实际上是直线。

    首先、选择合适的电压范围。 在这种情况下、您需要3.3V、因此正确的范围是3V。 接下来、选择最接近的电流。 我将使用24mA、因为这是数据表中显示的"最坏情况"。

    您可以计算驱动器在3V 工作电压下的输出电阻(也称为输出 MOSFET 的 R_ON):
    R_ONP =(V_cc - V_oh)/I_oh =(3 - 2.2)/0.032 = 25欧姆
    R_ONn = V_ol/I_ol = 0.55/0.032 = 17.2欧姆

    使用这些值、您可以很容易地在 V_cc = 3.3V 时绘制 V_oh 与 I_oh 的关系图:
    V_oh = 3.3 - I_oh*25
    V_ol = I_ol*17.2

    请注意、这些值仅在电流小于数据表中列出的绝对最大值(50mA)时才为真、当您非常接近 V_cc (对于 V_oh)或 GND (对于 V_ol)时、我们只能保证数据表规格为100uA。 此外、计算值将是温度和工艺变化范围内的_最坏情况限制_。