This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:施密特阈值参数:SN74LVC2G17与 SN74LVC1G17

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/692709/sn74lvc2g17-schmitt-threshold-parameters-sn74lvc2g17-vs-sn74lvc1g17

器件型号:SN74LVC2G17
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17

您好、TI、

sces381n 和 sces351v 目前为 SN74LVC2G17指定了比 SN74LVC1G17更宽的 VT+和 VT-阈值范围(最小值到最大值)、而 SN74LVC1G17的规定更明确。 就每个输入而言、这两个器件的内部构造是否完全相同? 因此、如果我们需要两个具有 SN74LVC1G17输入阈值规格的输入、那么就 这些输入阈值范围而言、使用一个 SN74LVC2G17实际上是否会与使用两个 SN74LVC1G17相同? SN74LVC2G17在这方面是否需要更新数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、
    虽然这两个器件采用相同的技术构建、但它们具有单独的特性和资质。 我们只能保证每个值的数据表中显示的值。