This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH322244A:查找32位缓冲器和单端16位 ADC

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/690889/sn74lvch322244a-look-for-32bit-buffer-and-single-ended-16bit-adc

器件型号:SN74LVCH322244A

您好!

 光学指纹感应解决方案中的此项目应用。

并且需要 AFE (模拟前端)输入阻抗高于50兆欧姆、因此也需要选择缓冲器。

我们需要缓冲器中的多通道、并选择 具有三态输出的32位缓冲器/驱动器 SN74LVCH322244A。

它适合我们,不适合吗?

另一个问题是、哪些 ADC 器件可以与 SN74LVCH322244A 匹配?

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:
    我建议和我们的 ADC 专家交谈,他们可能会帮您解决问题。 我认为您正在寻找与具有总线保持功能的标准逻辑缓冲器(这是您选择的部件)有很大不同的东西。 该器件上的 I/O 阻抗至少为一个小于50 Mohm 的数量级。

    我将通知相应的团队研究此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请告诉我最新消息、谢谢。
    我想搜索与 SN74LVCH322244A 匹配的 ADC 器件或与32位 ADC 兼容的32位缓冲器/驱动器。

    此致、
    LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    让我总结一下问题:
    TI 128通道 ADC:DDC1128是电流输入。 我们的传感器是电压输出。 因此,是否有可能找到128通道电压输入 ADC?
    2.如果上述解决方案失败。 您能否提供32或16输入/输出缓冲器和16通道16位通信 ADC? 我相信可以找到这种组合。 例如,我们发现了一个32输入/输出缓冲器:(SN74LVCH322244A,32位缓冲器/驱动器,具有三态输出)它是否合适? 相应的16通道16位 ADC 是什么?

    此致、
    LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:
    我已通知相应的团队。 我知道他们目前正在出差、因此他们的响应可能会延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    我们没有具有128个通道的电压输入 ADC。 DDC1128旨在与光电二极管搭配使用。 我怀疑您正在考虑将 SN74LVCH322244A 用作 DDC1128的输入级、但这不起作用-您无法从数字缓冲器驱动 DDC。 您的传感器的性质是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    该传感器是用于指纹应用的玻璃(面板)上的光电二极管、但会将电压信号(0 ~ 5V)发送到 ADC。
    因为 TI 没有具有128个通道的电压输入 ADC。 您能否建议 AFE (缓冲器和 ADC)的适当组合。 可能4个或8个32或16个输入/输出缓冲器,以及16或32通道 ADC?

    此致、
    LIN