This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16827:通道间偏斜

Guru**** 2796695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/692192/sn74avc16827-interchannel-skew

器件型号:SN74AVC16827

您好!

在最坏的情况下,您能否告诉我通道间偏移(例如:介于"1A1至1Y1"和"1A2至1Y2"之间)?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato San、

    通道间偏差位于输出通道之间、而不是从输入到输出。
    在 Y1和 Y2之间,在相同的负载条件和同时到达的输入下,TI 通常测量到~300ps 的偏斜,最大偏斜为~1ns。

    遗憾的是、数据表中没有关于偏斜规格的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    感谢您的快速回复。

    我明白了。

    此致、
    加藤