This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:是否可以并行处理多个 SPI?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/692355/txb0104-is-it-possible-to-address-multiple-spi-in-parallel

器件型号:TXB0104

尊敬的团队:

如果您在使用2个 TXB0104连接2个 SPI 器件和单个 MCU 时发现任何问题,请告诉我吗?

非常感谢您的参与、

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pial、

    第二个 TXB0104是否有原因? 图像中的图像看起来好像没有翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦、您好!

    实际上、SPI 从器件位于独立的电源域上、在某些情况下可能不需要转换器(3.3V <-> 3.3V)、但我想它存在"以防万一"。

    如果我有更多有关它的信息、我会告诉您。

    此致、
    功率放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pial、

    好的、我只是想确保它是好的。 我看不到像这样连接它的任何问题。 我建议查看我们更新的 AXC 系列转换器、因为它们可能更适合 SPI。