This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:将1OE 和2OE 短接在一起

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/692208/sn74lvc125a-shorting-1oe-and-2oe-together

器件型号:SN74LVC125A

您好!

在随附的原理图中、您可以看到我将1OE 和2OE 短接在一起、并使用10K 电阻器接地。用于禁用的信号

缓冲器来自微控制器。我知道这样做会导致任何问题或连接正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    我看不到像这样连接它的任何问题。