This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206-29:大约2.9V LDO

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206-29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/691834/txs0206-29-about-2-9v-ldo

器件型号:TXS0206-29

您好!

您能告诉我 TXS0206-29内部 LDO 输出电压吗?
请告诉我 LDO 为什么设置为2.9V。
SD 卡协会的标准主要是2.7V 至3.6V
因此、客户提出了疑问。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中山玉科

    LDO 已针对输入电压为3.05-5.5V 的2.9V 输出进行调整。 LDO 只能输出小于输入电压的电压。

    如果需要3.3V 电压、则无法接受3V 电压、这在 SD 卡操作范围内。

    我不确定当时在优化至2.9V 稳压方面做了哪些设计注意事项。