This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:断电电压

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/691917/sn74lvc1t45-powered-down-voltage

器件型号:SN74LVC1T45

你好

我对 TI 的74LVC1T45有疑问

收发器从什么电压被视为"断电"? 我们是否只要低于指定的最小电压(1.65V)、或者是否有较低的阈值、我们可以确保输出将被禁用。

  • 该器件完全符合使用 I off 的部分断电应用的规范。 I off 电路可禁用输出、防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maria:

    一个电源上的电压必须为0V、才能部分断电。 这可以在电气特性表中的 Ioff 规格中找到。