This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245和 SN74LV244A 的 θjc Ω 和 Tj

Guru**** 2378840 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LV244A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/691885/sn74lvc8t245-jc-and-tj-of-sn74lvc8t245-and-sn74lv244a

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LV244A

大家好

您是否介意我们询问 SN74LVC8T245和 SN74LV244A?

 SN74LVC8T245和 SN74LV244A 的 Δ I 和 θjc 是多少?
我们在数据表中找不到这些。

此致

大田松本

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    这两种器件的 Tj 最大值均为150°C

    SN74LVC8T245的 μ θjc 位于数据表的第8.4和8.5节。

    SN74LV244A 的 μ θjc 位于数据表的第6.4节。