This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT244A:此器件是否使用任何 SEL 加固策略

Guru**** 2911370 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT244A, SN54ABT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/691330/sn74abt244a-is-this-device-using-any-sel-hardening-strategies

器件型号:SN74ABT244A
主题中讨论的其他器件: SN54ABT244

您好、SIR/MDM、

请问 SN74ABT244A 是否正在使用任何 SEL 加固策略、例如 SOI 技术、Triple Wells、防护环等?

在工艺方面、SN74ABT244A 是否与 SN74ABT16244相同?

谢谢。

此致、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、
    我无法公开发布有关我们如何设计器件的详细信息。

    SN74ABT244A 可保证满足 JEDEC 标准 JESD-17中规定的锁存要求。

    如果您需要具有额外加固的器件(即军用或航天级器件)、则应查看 SN54ABT244。 如果您想详细了解这一点、我可以与我们的高可靠性团队联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。  

    我们的问题是由于 CMOS 或 BiCMOS 上可能发生辐射而导致的单粒子锁定(SEL)。 工艺技术。  

    如果 SN74ABT244A 具有等效的航空级、我们将对此非常感兴趣。  

    我是否可以为您提供帮助、让我们与您的高可靠性团队保持联系?

    谢谢。

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、我是高可靠性团队的一员。
    此处详细介绍了我们所有的航天级产品以及我们生成的任何辐射报告。

    www.ti.com/.../space.html

    遗憾的是、我们有3个已耐辐射的逻辑器件。 对于 TID (~10Krad)、大多数标准逻辑器件都相当弱。 我不确定他们的通用 SEL 抗扰度。
    耐辐射逻辑器件为 AC00、AC02和 AC14。

    此致、
    涉水