This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G34:SN74LVC3G34 /结至外壳热阻

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/691452/sn74lvc3g34-sn74lvc3g34-junction-to-case-thermal-resistance

器件型号:SN74LVC3G34

您好!

我知道 SN74LVC3G34具有 结至环境热阻、但现在客户请求 结至外壳热阻。  您是否具有适用于 SN74LVC3G34的 theta-jc? 或者、如果您具有具有类似的器件功能且 具有 theta-jc 规格、则应该可以。

此致、
Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sathosi-San、您好!
    您能给我完整的器件型号吗? 我需要知道封装以提交器件进行热特性化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您的支持。 完整器件型号为 SN74LVC3G34DCUR。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    幸运的是、我们的数据库中已经提供了 SN74LVC3G34DCUR 的热性能:

    θJA = 213.5°C/W

    θJC = 78.8°C/W

    θJB = 93.0°C/W

    ψJT = 7.1°C/W

    ψJB = 92.4°C/W