This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:IO-Port 的电压电平是多少

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/690831/txs0104e-what-s-the-voltage-level-of-io-port

器件型号:TXS0104E

大家好、我的客户在下面的原理图中使用 TXS0104E。 但 VCCB 上的3.3V 将会断电一段时间。

在数据表中、它说 VCCB 应该高于 VCCA、但如果 VCCB 低于 VCCA、器件不会中断、对吧?

所以

1、不管 VCCB 低于 VCCA 多长时间、器件都不会中断、对吧?

2.当 VCCB 断电至0V 时、A1、A2、A3的电压电平是多少?

为什么 VCCA 应低于 VCCB 才能使器件正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于转换两个处理器之间 IO 端口的电压电平、一个由1.8V 供电、另一个由3.3V 电源供电。

    它们在 A1、A2、A3上观察到低电平。

    但根据下面的白皮书

    在第5节中:"在部分断电条件下、输出也被禁用并进入高阻抗状态、这一特性被称为 VCC 隔离特性。 如果 VCCB = 0V、A 端口被禁用。 同样、如果 VCCA = 0V、B 端口被禁用。"

    因此、它们应该在 A1、A2、A3上观察到高阻抗、因为它具有连接到 VCCA 的10k 内部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    由于数据表中提到 Vccb>= Vcca、因此客户不应具有 Vcc802.11b <Vcca.
    还有一个应用手册,介绍 TXS 的偏置要求,网址 是:www.ti.com/.../scea060.pdf
    它将导致流经钳位二极管的电流从 Vcca 增加到 Vccb。
    它很可能不会损坏器件或完全停止工作、但会导致长期可靠性问题。 在这种情况下、客户是否愿意将 Vcca 更改为 Vccb?

    TXS0104e 不支持 Ioff 局部断电版本、因此不能保证 IO 端口处于高阻态
    启用 OE 以确保建议 IO 端口上具有高阻抗。 A /B 端口将悬空并从10k 电阻器上断开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、即使 IO 端口为 Hi-Z、内部10k 电阻器也会断开连接、对吧?
    客户必须满足这样的条件、即 Vccb 将在某个时间断电、并且需要 A1、A2、A3为高电平、以告知处理器3.3V 已断电。
    所以我建议他们在 A1、A2、A3端口上使用一个外部上拉电阻器、可以吗?
    您说过它会影响长期可靠性、那么我们是否有任何数据来显示器件在此类条件下可以运行多长时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在高阻态期间、IO 端口将从10k 内部上拉电阻器断开。

    没有违反建议条件的长期可靠性数据。 应用手册指示 Vcca>Vccb 期间的较高电流消耗。

    使用外部电阻器是可以的、但我鼓励使用更高的外部电阻器值。 请参阅此应用手册 、了解 TXS TXB 器件上的外部上拉和下拉电阻器。

    www.ti.com/.../scea054a.pdf