This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC123A:K 值与电容和温度间的关系

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC123A, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/690105/sn74ahc123a-k-value-over-cap-and-temp

器件型号:SN74AHC123A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123

您好!

通过查看 SN74AHC123A 的数据表、图9显示了 K 值与电容值之间的关系、并指出.001uF 或更大的值等于 K 值1、但该图看起来更像.001uF 等于 K 系数1.1、图8显示 C 1uF 的值一直变化到.95。

最重要的是、我看不到任何有关 K 如何随温度变化的数据。   图6显示了随温度变化的时序变化、但没有 K 值。

最终尝试填写下表:

电容

779pF

861pF

温度

-40C

+85C

-40C

+85C

K 最小值

 

 

 

 

K 最大值

 

 

 

 

谢谢、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    此部件上有一个很好的应用手册、位于以下位置:  

    您似乎在尝试以大量的精度确定输出脉冲宽度。  我应该提醒大家,单稳态多谐振荡器众所周知并不精确,主要是因为使用了外部组件。  虽然我们的器件可能在整个温度范围内仅将输出脉冲宽度移动1或2%、但外部电容器的值可能会移动超过100%... 这是直接控制脉冲宽度的方法。  请注意、电容器的制造容差(例如、5%的电容器)不是其温度变化-有时该值很难找到。  看到从-50%到+125%或更低的数字并不少见。

    您能告诉我您的应用吗?  您正在尝试实现什么目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的快速响应。  我可以计算出的电容器并使用 COG 电容器、温度变化非常小。  外部电阻器也是如此。  但是、我仍然不清楚正确的 K 值以及它如何随温度变化。  最后、我需要使用相当数量的斜坡、但我需要确保在最终设计的某个限制范围内。

    我们是否有关于 K 温度变化的数据?

    谢谢!

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我似乎完全忘记了应用手册中的图7显示了脉宽随温度的变化。 恐怕我不知道特定的测试条件-这种变化可能是由于外部组件或器件本身造成的。

    当我过去使用类似器件(SN74LVC1G123)对此进行过测试时、我发现 IC 本身引入的最大误差为~2%、其余误差由外部元件引起。 此应用报告中的图7、8和9显示了我的结果: www.ti.com/.../slva720.pdf

    作为对您问题的更直接的回答-不、SN74AHC123A 在整个温度范围内没有 K 的特性数据。 就个人而言、当我用单次触发来设计电路时、我会提供相当大的裕度(~100%)、并且我始终进行原型设计、以微调脉冲宽度。