This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G09:功能表

Guru**** 2843460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/691415/sn74ahc1g09-function-table

器件型号:SN74AHC1G09

所有、

  我对函数表有疑问、如果两个输入为低电平、输出是什么? 它应该 是高电平还是低电平??

在第1页中、有一条语句 Y = A*B 或 Y =#(A+B)、这意味着如果 A=B =低电平、则输出高电平。

输出是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是与门、在第8节中得到确认:

    "Y=A +B"将是一个 NOR 门;该说明是错误的。 正确答案为"Y= A̅+ B̅ Ω"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    感谢您将此事提请我们注意。 我们将在数据表勘误表列表中添加注释、以便将来可以修复。