This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:VDD = 5V 时、LV1T ICC 与 VIN 间的关系

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/691132/sn74lv1t34-lv1t-icc-vs-vin-for-vdd-5v

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07SN74LVC1T45

你(们)好

注释:此器件的登录页面应指向应用手册"LV1T 系列单电源转换 器"、这很有用。

本应用手册中的图2显示了在3.3V VDD 下 ICC 作为 VIN 的函数。 VDD = 5V 时是否有数据? 我将其用作3.3V 至5V 转换、并希望确保在 VIH 下不会产生显著的电流消耗。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的评论。

    如果您担心电源问题、最好使用双电源转换器、但在3.3V -> 5V 转换输入下、这些转换器通常保持在2mA 以下。

    您可以看看 SN74LVC1T45。 另一种选择是使用开漏缓冲器、例如 SN74LVC1G07。