This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:TXBN0304RSVR:使用上拉和下拉

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/690745/txb0304-txbn0304rsvr-using-pull-ups-and-pull-downs

器件型号:TXB0304

您好 Team,请帮助我回答以下问题  

我们在设计中使用此电平转换器 TXB0304。此电平转换器的应用在 FPGA (HP I/O 组电压- 1.2/1.8V)和固定1.8V 的 QSPI NOR 闪存之间。 FPGA 侧电压可调节、 可为1.2V 和1.8V

您能否确认我们是否可以在上述应用中使用此电平转换器?(有时 TXB0304的两侧均为1.8V)

 

此外、在数据表中、建议下拉 TXB0304的 OE 引脚。是否确实需要该引脚? 我们能否始终将 OE 引脚上拉至 VCCA 侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreenidhi、
    标题提到了上拉和下拉--您是否在 TXB 转换器中使用了上拉或下拉电阻器?

    如果需要、TXB0304可在相同的电压下工作、因此1.8V 至1.8V 不是问题。

    如果您使用的是 TXBN0304RSVR、则需要将 OE 拉至低电平才能运行器件。 器件型号中的"N"表示 OE 引脚反相。 除非您希望器件在启动期间保持高阻抗状态、否则不需要将其保持禁用状态。