请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AHCT16245 我们对使用该器件的特定电路存在信号完整性问题。 当器件处于三态时、我们可能对其 I/O 引脚施加正和负过冲。 从数据表中可以看出、 假设未超过限制电流、它可以将 I/O 引脚上的电压钳位到0.5V 电源轨。 在这种情况下、我们是否可以安全地使用该器件? I/O 引脚上是否有真正的二极管或其他一些结构...正在寻找工程洞察力、而不是保证、谢谢!