This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4098B:使用寿命

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/686982/cd4098b-lifespan

器件型号:CD4098B
此产品的估计使用寿命有多长? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabian、

    我们将 CD4098和 CD4528 (CD14538)用于我们非常旧的产品、至少20年。 客户现场安装了数千种产品、到目前为止、我们尚未在该 IC 中遇到任何重大问题。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Harish KS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harish、

    感谢您的精彩示例!

    Fabian、

    以下是我们产品生命周期估算器的链接。

    www.ti.com/.../estimator.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    此答案对您没有帮助吗? 如果没有,我很乐意提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是真的、我找不到这款产品的使用寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    "寿命"有两个含义、

    一个是迪伦在上面提供的东西---- MTBF 或故障间隔平均时间,这是一个有关器件故障统计率的行业标准术语。

    另一个定义是 TI 计划继续生产和销售该器件的时间。

    MTBF 告诉您、一组器件将"运行" 3.71E8秒或大约12年、而不会出现故障。

    TI 计划继续生产该器件的时间是我们停产政策的一部分。

    有关 EOL 的 TI 政策、请访问 :http://www.ti.com/lit/ml/szzq076j/szzq076j.pdf

    这是该文档的摘录:

    20产品退市/停产

    TI 的产品退市/停产流程符合最新版 J-STD-048标准。 TI 努力避免产品淘汰带来的不便。 便利意味着:设备运行不足、产量较差、客户采用率受限或类似项目。 TI 的淘汰退市时间表提供比行业标准更长的交货周期。 TI 为最后一批订单留出了12个月的交货周期、并为淘汰产品的最终交货留出了6个月的时间。 在极少数情况下、可能需要加快退市时间表。 在这种情况下、TI 将在 EOL 通知中告知最后购买和最终发货日期、并解释需要提前退市的情况。

    为了将其归结为纯英语、这意味着只要我们有客户购买、我们就会继续生产设备、并且没有其他因素阻止我们继续生产设备。