This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:器件通道开启时、RDSon 是什么?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/690323/sn74gtl2014-what-is-the-rdson-when-device-channel-turn-on

器件型号:SN74GTL2014

大家好、团队、

我的客户有一个问题、当 SN74GTL2014通道开启时、RDSon 是什么?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    这是根据数据表给定值中的欧姆定律计算得出的、但您没有为我提供足够的信息。

    什么是电源电压?

    有问题的端口(A 或 B)是什么?

    有问题的输出是驱动高阻抗、低阻抗还是高阻抗?

    所有答案均可在电气特性表中找到、您也可以将这些信息带回我、我可以为您进行数学计算。