This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245的故障模式是什么?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/688962/sn74avc4t245-what-is-the-failure-mode-of-sn74avc4t245

器件型号:SN74AVC4T245

您好!

SN74AVC4T245的故障模式是什么?

我们需要选择 SN74AVC4T245、并需要此 IC 的故障模式报告。 您能为我们提供支持吗? 例如 EOS 问题带来的情况。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何明坤、您好!

    感谢您的查询。
    如果您转至 SN74AVC4T245的产品文件夹页面并进入质量和封装选项卡、您将找到器件的 FIT/MTBF/DPPM 结果的链接。
    下面是常用 PWR 封装的链接:
    www.ti.com/.../estimator.tsp

    但是、我们仅为 TI 安全认证器件提供 FMEA (故障模式影响和分析)报告。
    如果您需要其他信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    感谢您的回复。

    我发现 SN74AVC4T245没有 FMEA 报告。

    这是否意味着、如果此器件被 EOS 损坏、例如过压、甚至会导致烟雾或火灾、甚至爆炸?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    感谢您的回复。

    我发现 SN74AVC4T245没有 FMEA 报告。

    这是否意味着、如果此器件被 EOS 损坏、例如过压、甚至会导致烟雾或火灾、甚至爆炸?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明昆

    EOS 事件可能会导致器件局部热损坏、但不大可能发生爆炸或火灾。

    在通过外部保护器件处理组件的同时提供良好的 ESD 保护将大大有助于缓解发生 EOS 事件的风险。