This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUCH244:接地温度焊盘连接

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/689985/sn74auch244-gnd-temperature-pad-connection

器件型号:SN74AUCH244

你(们)好

能否连接 SN74AUCH244RGYR 的 GND 引脚和温度垫?

或者我不应该连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下链接中的问题1。 它将带您进入我们的常见问题解答页面、这是一个很好的资源、可用于查找此类常见问题的答案。