This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:关于 Vref_A/Vref_B/EN 上的输入序列

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/688972/lsf0102-about-input-sequence-on-vref_a-vref_b-en

器件型号:LSF0102

您好!

 

关于 LSF0102上 Vref_A/Vref_B/EN 的输入序列、我的客户提出了一个问题。

(问题)

这些输入是否需要注意该序列? 还是不关心?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    LSF 系列没有电源序列要求。 在上电或断电期间、EN 应该为低电平以确保一个高阻抗状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

     

    感谢您的回复。

    我已告知您对我的客户的回答、并有另外两个问题。

    (问题)

    ・EN 输入电路被设计成由 Vref_B 供电

    当 EN 和 Vref_B 同时供电时、器件上是否存在任何问题?

    ・Ω、无论 EN 状态如何、在上电(Vref_A 或 Vref_B)之前、A 和 B 的状态均为高阻抗。

    我的理解是正确的?

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    从数据表的方框图中、您可以看到、我们建议将 EN 引脚连接到 Vref B 以正确偏置器件、因此没有任何问题。 当电源引脚为0V 时、A 和 B 端口为高阻抗。 我将通过 下面的 LSF 器件链接我们的 Logic Minute 视频。 我建议您观看这些视频、因为它们将非常有助于了解该器件的运行。