This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G99:逻辑解决方案

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC32A, SN74LVC2G00, SN74HC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/689016/sn74lvc1g99-logic-solution

器件型号:SN74LVC1G99
主题中讨论的其他器件:SN74LVC32ASN74LVC2G00SN74HC32

你(们)好

我们是否有 针对此逻辑的集成解决方案:cs5=!(!CS*A2*!A1*A0*!RD)?

谢谢、

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cera、

    我们没有用于此类复杂逻辑功能的单芯片解决方案,但是,DeMorgan 的 Theorem 允许快速简化,从而将上述公式简化为仅需要两个标准逻辑器件:

    cs5 =!(CS + A1 + RD +!(A0 * A2))

    我已经制作了一个简化版原理图来显示所需的门:

    根据电压范围要求、或门可能来自 SN74LVC32A (1.8-3.3V)或 SN74HC32 (5V)、而与非门最好来自 SN74LVC2G00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您的善意帮助。

    我认为 CS5应该是!(!CS*A2*!A1*A0*!RD)= CS + A1 + RD +!(A0 * A2)、因此我们可以使用单通道与非门 SN74LVC1G000。

    此致、
    Cera