This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关高速异或/与门的更多信息

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/688935/about-high-speed-xor-and-gate

尊敬的支持团队:

我们是否有可支持>2GHz 的高速异或与门?  我在网站上找不到一个。 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    否、在大多数情况下、逻辑仅支持高达~100MHz 的频率、某些极快的器件的速度达到250MHz。


    您能告诉我需要如此快速逻辑的应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复!

    客户希望使用具有 不同延迟的快速比较器+两个时钟发生器、以在1MHz 周期内获得500ps 脉冲宽度。