This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:DIR 引脚最大高电平输入电压

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/689269/sn74avc1t45-dir-pin-max-high-level-input-voltage

器件型号:SN74AVC1T45

除绝对最大额定值外、DIR 引脚的最高高电平输入电压是否存在任何限制?

在我的设计中、DIR 信号来自3.3V IO 组、而 VCCA 设置为1.8V;这是正常的、还是 DIR 应等于/小于 VCCA?

谢谢、

Saeedeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saeedeh、
    我们建议将输入电压保持在0和3.6V 之间。 3.3V 输入不是问题。

    数据表指示 DIR 以 VCCA 为基准、以便您知道输入将遵循哪些 CMOS 阈值、即应在大约0.5 * VCCA 时切换。 这不会限制输入电压。