This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32能否实现低 Vcc 但更高 Vi?

Guru**** 2535800 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/689228/can-sn74lvc1g32-low-vcc-but-higher-vi

器件型号:SN74LVC1G32

大家好、

我们想知道 SN74LVC1G32是否支持低 Vcc 但高 Vi?

例如:

在1.8V Vcc 的情况下、输入范围介于0和3.6V 之间。

我想答案应该是肯定的。

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、
    是的、这是施加到 SN74LVC1G32输入端的安全电压。