This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108ERGYR 器件不能正常工作。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXB0106, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/686553/txs0108e-the-txs0108ergyr-device-don-t-work-normally

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXB0108TXB0106SN74AXC8T245

大家好

   有时、TXS0108ERGYR 器件在上电时有时无法正常工作。 这种现象如下:

   当 A1~A8的输入变为高电平或低电平、但 B1~B8的输出不会变为高电平、OE 引脚将下降至0.2V (正常1.8V)。 然后、我至少让 断电30分钟、器件可以正常工作。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    尝试理解这里的问题。 当输入 A1 -A8从低电平变为高电平或从高电平变为低电平时、输出始终为高电平还是始终为低电平?
    OE 连接到 Vcca、但即使 Vcca 连接到1.8V、它也会降至0.2V?
    请附上 TXS 的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

      是的、你是对的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    我看到您使用 TXS 连接 SPI 和 UART 信号。
    我们强烈建议使用 TXB0108或考虑 TXB0106、因为原理图中有2个未使用的 IO 引脚。
    TXB 是缓冲器件系列、适用于 SPI 和 UART 等推挽信号接口。
    另一种选择是考虑使用我们新发布的 SN74AXC8T245器件、该器件具有2个 DIR 控制引脚、尤其适用于 SPI 和 UART 接口应用。

    请告诉我这是不是可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreyas
    感谢您的推荐、我将建议客户使用 TXB 器件。
    但是现在、您能告诉我这个问题有什么问题吗? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了

    我看不到任何可能导致问题的东西。 R324是否连接在 OE 引脚上?值是多少?
    OE 线路上的10k Ω 电阻正常。

    是否有用于显示问题的范围? 主机的驱动能力是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的 ShreyasRao

       R324上没有电阻、仅保留。

        我使用万用表测试 B1-B8的电压、因此未显示范围。

        主机是 Qualcomm 器件、可驱动20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    我不确定使用万用表是否是测量开关信号的好方法。

    测量直流信号是可以的。 我担心 OE 引脚会达到0.2V。 是单个器件还是所有器件都有这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas
    我很抱歉稍后会。
    因为它在某些设备上是概率性的,所以我认为所有设备都有概率。现在,有了新的设备。
    2.我有一个新的问题,请帮助我:
    当器件出现此问题时、如何尽快将器件恢复正常工作。 因为我必须使器件断电(VCCA\VCCB\OE 关闭)大约0.5小时、所以这是很长的时间。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了,

    电源上有一个1uF 电容器、最有可能是电容器放电所消耗的半小时。
    通常、0.1uF 电容应足以用作旁路电容。 这应该会更快地放电、从而更快地复位器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao

        我将尝试、在电源上使用0.1uF 电容器。

        而且,电源上的33Ω Ω 电阻是合适的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    电源引脚上的串联电阻器是不常见的。 随着功耗的增加、串联电阻器上的压降会更大、从而降低器件引脚节点上的电压。
    在小电流负载应用中、通过降低压降来减少 IO 通道的过冲可能是有益的。