This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:使用 CD4046设计预频跟踪电路、但频率可以#39;t 被锁定、需要帮助

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/687129/cd4046b-use-cd4046-to-design-a-prequency-tracking-circuit-but-the-frequency-can-t-be-locked-need-help

器件型号:CD4046B

将中心频率设置为 f0=10kHz、fmin=9kHz、fmax=11kHz、r1=47k、r2=120k、c1=1nf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:
    您能给我指一下用于 CD4046B 的仿真软件和模型吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robin、
    我现在要将其标记为已解决、因为我没有听到您的反馈。 如果您需要其他帮助、请在此处回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    还可以、因为客户方面没有进一步的更新。 谢谢。

    此致

    刘罗宾