Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LVC245A, SN74LVC244A, SN74LVC16245A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/688861/txb0108-txb0108-as-spi-buffer
器件型号:TXB0108主题中讨论的其他器件: SN74LVC245A、 SN74LVC244A、 SN74LVC16245A
大家好、
我对作为电压缓冲器的 TXB0108有疑问。 我知道 TXB0108是一款电平转换器、我之前使用过它。 现在、我想将其用作电压缓冲器、但不确定它是否可以像这样工作。
情况如下:
- SPI 主设备(如 Raspberry PI)需要驱动12个或更多从设备
- CLK 速度:5MHz
- 每个从器件都需要缓冲3根导线(CLK、MOSI 和 MISO)、总共36根导线(假设有12根从器件)。 因此、在主器件和从器件之间添加了5个电压缓冲器(TXB0108)
- 两侧均在3.3V 电压下工作
- 迹线约为20-30cm
上述方法是否会导致潜在问题? 还是有必要?
任何建议都很有帮助。
肖恩