This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4044B:未使用的通道

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4044B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/688829/cd4044b-unused-channel

器件型号:CD4044B

大家好、

我的客户考虑使用 CD4044B。
如果他不使用 Q4、以下内容是否正确?

Q4 =开路、S4 = R4 = GND (0V)

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、
    是的、CMOS 输出 Q4可以保持开路、CMOS 输入 S4和 R4需要驱动到有效的逻辑电平(Vcc 或 GND 正常)。