This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:应用接口问题。

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/685533/txb0104-application-interface-issue

器件型号:TXB0104

团队:我的客户正在使用包含 MT25QL02GCBB8E12-0SIT 的设计。  目前、他在连接 TI TXB0104PWR (IC 电压电平转换器14TSSOP)时遇到问题、 与 clk 和 MOSI 相比、一切看起来都很好、但 MISO (闪存输出)似乎有问题。

它似乎不能驱动轨到轨并偶尔导致 TXB0104PWR 振铃。  他想知道您是否看到过类似的行为、或者我是否错过了数据表中的内容。  他认为 MT25QL02GCBB8E12-0SIT 可以驱动到电平转换器中、但他可能错过了一些东西。


请参阅随附的。 我们非常感谢您提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MT25Q_5F00_QLKS_5F00_L_5F00_02G_5F00_CBA_5F00_0-_2800_3_2900_.pdfSorry。 以下是附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    我们能否获得有关此问题的一些示波器截图? 如果我们可以在同一屏幕上获得输入和输出波形、这将非常有帮助。 如果他们的示波器上有两个以上的通道、包括 VCC 引脚上的探针、将会很好!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个想法是,如果我也把另一边拉起来,以防止可能出现的方向问题。

     

          4k7这里    100k  

           !!           !!

    Micro -> TXB104 ->芯片选择_L (闪存)

     

    我已经确认了我的问题、即微控制器上的 GPIO 悬空、TXB104的负载导致 GPIO 变为 GND、从而使 TXB104在 CS 端驱动为低电平。  我尝试了10K、但它没有足够的强度上拉到轨道、但4K7似乎可以正常工作。  我正在寻求确认以使我的系统可靠。  两侧的电阻器是否最佳?  4K7呢?

     

    感谢您的提前帮助。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已转到电子邮件以了解更多问题。