This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:TXS0101YZP 的驱动强度是多少?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/687513/txs0101-what-is-the-drive-strength-of-the-txs0101yzp

器件型号:TXS0101
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45

您好!

TXS0101YZP 的驱动强度是多少? 驱动器的源电流为10mA。 驱动强度为10mA 的驱动器是否可以使用该电流?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    TXS0101是一款相当复杂的器件、包括有源和无源转换元件。 当在相反的引脚上看到上升沿时、它包括一次性驱动输出一段非常短的时间、但否则驱动强度来自驱动器(用于灌电流)或上拉电阻器(用于拉电流)。

    请原谅我的作品。  如果驱动器强制将引脚 A 置为低电平、则电流将从 B 灌入驱动器。  如果驱动器将引脚 A 强制为高电平、则中心开关将处于"高阻抗"模式、输出电流将通过上拉电阻器。

    在很短的时间内、一次性电流将绕过上拉电阻器、以帮助更快地将线路拉高、但随后会关闭、线路由10kohm 电阻器保持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于以3.3V 电压运行的漏极开路系统、您建议使用哪种双向缓冲器?

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS0101在您的应用中不应有任何问题。

    还有 LSF 系列--如果你想了解更多关于这些的信息,我们有一个简短的视频系列,详细介绍了它们及其工作原理: training.ti.com/LogicMinute
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最后一个问题、这是否支持高达10mA 的驱动源?

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于"源电流10mA"的含义--这是瞬态还是直流电源要求? 您是否尝试将10mA 驱动至继电器或 LED 或其他设备? 如果是这样、我建议使用 SN74LVC1T45等推挽驱动器、或者您可以使用 TXS 进行电平转换、然后使用常规缓冲器来提供增加的电流。

    如果您可以提供原理图或方框图、这将有助于我了解您要做的事情。