This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G34:我可以将其用作 MANS 怠惰电平转换器吗?

Guru**** 2503385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/688667/sn74lvc2g34-can-i-use-this-as-a-lazy-mans-level-shifter

器件型号:SN74LVC2G34
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G07

您好!

我想将我的信号从1.8V 电平转换为3.3V。

我当时正在考虑将此器件与3.3V 电源配合使用、并在电压为1.8V 时使其输出3.3V 高电平。

我不需要它是双向的、但该器件显示 VIH 必须为2V。 您认为从1.8V 生成此3.3V 电压有多大的容差?

它有多可靠?

是否有您建议的替代器件?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    将接近阈值的电压输入 CMOS 输入通常是一个不好的主意。 这不是因为阈值不会跳闸、而是因为您将从 Vcc 灌入一吨电流(击穿电流... 通常约为50mA)。  这会对器件造成损坏、并且肯定会不必要地消耗大量功率。

    我建议使用一个开漏缓冲器、此缓冲器的输出上拉至3.3V、电源被设定为1.8V。  SN74LVC2G07将起作用。