This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G32:YFP 封装的 dnu 引脚

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/688608/sn74aup1g32-dnu-pin-for-yfp-package

器件型号:SN74AUP1G32

您好!

在该器件数据表的表3中、YFP 封装视图将引脚 B2显示为 dnu、但下面的引脚功能表将其显示为该封装的输入 B。

根据其他封装图及其引脚排列的背景、我认为引脚功能表不正确、但希望在我的设计完成之前进行确认。

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢您将此事提请我们注意。 是的、需要修复引脚功能表。 我已将其置于队列顶部、以便尽快修复。