This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:Q 的上电初始状态

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/688567/sn74lvc1g74-power-on-initial-state-of-q

器件型号:SN74LVC1G74

您好、先生、

我的客户使用 SN74LVC1G74、想知道它是否具有固定 的初始状态?

我们没有在电路上使用 CLR/PRE。

我们面临的问题是、每次 Qout 上的加电状态不同时、请参阅下面的波形。

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    由于器件的结构、触发器的输出本身是未知的。

    您可以使用 PRE 或 CLR 引脚强制执行初始条件、如下所示: