This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:输入过压耐受吗? 比如 NXP 和 Onsemi?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/688021/txb0104-are-inputs-overvoltage-tolerant-like-nxp-and-onsemi

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: LSF0204

TXB0104 是否可承受输入过压?  绝对最大值显示输入电压可达6.5V。  建议的 VIH 显示最大值为 Vcc。  我们有 VccB=3.3V 的电压、将端口 B 输入驱动为5V 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    当 Vccb 为3.3V 时、我不建议将端口驱动为5V。
    数据表指示 OE 引脚是真正的输入引脚、具有过压容限。
    Vccb 保持在3.3V 但输入为5V 是否有原因? 可以将 Vccb 更改为5V 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将该部件用作 VPX 上的 GPIO 缓冲器。  我们在模块上未使用任何5V 电压。  一些与我们的接口连接的模块具有5V GPIO 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否会考虑使用 LSF0204? 这些是双向器件、可用作多电压转换器。