This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 漏极开路分立式缓冲器

Guru**** 2927640 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A, SN74LVC1G07, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/688362/open-drain-discrete-buffer

主题中讨论的其他器件:SN74LVC07ASN74LVC1G07SN74LVC1G17

你好。

我正在寻找一个非常小的封装开漏离散缓冲器。

4输入4输出、3.3V 电源。 启用选项。

我是否应该为此类应用使用施密特触发缓冲器?

请告知、

Gilad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gilad、
    我认为这个问题应该出现在逻辑论坛上。
    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilad、
    我们目前不提供施密特触发输入和开漏输出的器件。

    此外、我不知道具有 OE 引脚和开漏输出的器件。

    人们通常用于开漏多缓冲器的是六路开漏缓冲器 SN74LVC07A。 I/O 引脚的额定电压范围为1.65V 至5.5V。 它采用3.5mm x 3.5mm 封装。

    对于非常小的单开漏缓冲器、我建议查看采用0.8mm x 0.8mm 封装(DPW)的 SN74LVC1G07。 您甚至可以将其与施密特触发缓冲器 SN74LVC1G17 (也可用于 DPW)配合使用、并且4个通道的总体解决方案尺寸非常小-多种封装还允许上述较大器件无法提供的灵活放置。