This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17DCKRG4的 DPPM/FIT/MTBF 估算值

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/687690/sn74lvc1g17-the-dppm-fit-mtbf-estimate-of-sn74lvc1g17dckrg4

器件型号:SN74LVC1G17

大家好、

请提供 SN74LVC1G17DCKRG4的 DPPM/FIT/MTBF 估算值

我们可以在网站上找到。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    我将对此进行研究并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的数据库如何提取网站数据存在内部问题。 我们正在努力纠正这一问题,但这可能需要相当多的时间,因为这是一个系统性问题。

    要使用的正确数字为: