This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74AC16244:由3.3V 电源供电

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: 74AC16244, SN74LVC16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/688268/74ac16244-running-from-3-3v-supply

器件型号:74AC16244
主题中讨论的其他器件: SN74LVC16244A

只需确保此部件在3.3V 电平下可靠工作!

这是低端设计、不是高速设计、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    是的、74AC16244的额定工作电压为3.3V、没有任何问题。

    您是否考虑改用 SN74LVC16244A? 它采用更现代化的工艺、功耗将大幅降低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看了 Mouser 和 Digikey、我们通常从他们那里购买、他们没有"A"风味、它是否仅可从 TI 购买?
    此外,我还会假设这是封装,引脚与非"A"类兼容? 正确!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Charles、
    SN74LVC16244A 只是通用器件型号、而非可订购产品(包括封装和卷带标识符)。 以下是 Mouser 上的器件列表: www.mouser.com/.../Refine.aspx