This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 小于0.5nS

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/687764/tplh-less-than-0-5ns

主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45、 LSF0101

您好,团队

我的客户正在寻找 TPLH 小于0.5ns 的电压移位器件。

其他吹扫规格:

电压漂移:1.8至3.3V

转换速率:50MHz

我已经浏览了 TI.com、发现没有器件具有小于0.5ns 的最大 TPLH。

您能帮助推荐器件吗?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lacey、
    据我所知、TI 或我们的任何竞争对手都不存在符合该规范的器件。

    我知道的最快的选择是 SN74AXC1T45、它的最大延迟为4ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我发现 LSF0101的典型值小于1ns。

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Lacey、
    LSF0101无法满足您对上行转换的期望。 虽然器件增加的延迟不到1ns、但它是一个_passive_translator、输出信号将具有慢边沿、延迟比1ns 长得多。