This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16245A:更高输出电流的器件

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: 74AC16245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/688175/sn74lvc16245a-higher-output-current-part

器件型号:SN74LVC16245A
主题中讨论的其他器件:74AC16245

大家好、

 我们是否具有与 SN74LVC16245ADGGR 引脚相同但每个输出的输出电流大于24mA @3.3V 的 P2P?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    *更正我的原始帖子*

    是-有一个器件可以提供更多电流、即74AC16245。 最大输出电流总计为400mA。

    您能告诉我该应用吗? 很少有逻辑器件用于电力输送。