This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 RS232/RS422和 RS485信号的模拟开关

Guru**** 1689980 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/686727/analog-switch-for-rs232-rs422-and-rs485-signals

主题中讨论的其他器件:MUX507

大家好、

请问您是否有用于 RS232/RS422和 RS485 信号的模拟开关?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    我将与我们开发信号开关的团队联系、并与您联系。 同时、您是否有任何有关您的应用的其他信息(通道数、支持的电压范围等)?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    感谢你的帮助。
    客户需要8通道、电压范围为±25V。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利

    MUX507是一款8:1多路复用器、可切换+/- 15V 信号。

    为什么您需要在应用中使用8:1 RS232多路复用器?

    开关可用的电源轨是什么?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Adam:

    我不是在寻找多路复用器、而是一个开关。 客户希望将 RS232引脚切换为 GPIO 信号、这就是他们需要8通道的原因。

    客户的终端设备是主板、因此基本上可以使用3.3V/5V/12V 作为电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    目前、我们没有可 提供3.3V/5V/12V 并传递+/- 25V 信号的信号开关。   但是、开发时考虑使用这种类型的器件。  

    为什么您只有3.3V/5V/12V 电源轨可用、但输入的信号为+/- 25V?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    您是否意味着您需要一个将 RS-232信号转换为逻辑电平信号的器件? 如果是、您应该查看以下产品:

    www.ti.com/.../products.html

    如果您能告诉我有多少通道用于发送(GPIO 转 RS-232)、有多少通道用于接收(RS-232转 GPIO)、我可以尝试帮助您找到最适合使用的器件。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    我认为您所要求的电源轨是用于客户的终端设备。 我刚才回答了3.3V/5V/12V。
    ±25V 是 RS232的最大/最小电压电平、我不确定客户的 RS232设备是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    我发现我被误解了多路复用器和开关。 我对此很抱歉。
    是的、我正在寻找一个能够从两个输入(GPIO 和 RS232)中选择一个输出的多路复用器。

    此致、
    Henry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    您是否了解了您想要实现的目标?  这就是我理解您对交换机的请求。  如果这是您的请求、我们今天没有一个能够满足这些信号电压电平的开关。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    感谢您的抽签、您的照片看起来非常接近我要寻找的解决方案。 但有一点我不确定 Vdd/VSS 范围、看起来 Vdd/VSS 必须与输出具有相同的电压电平吗?
    感谢您的快速调整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利

    借助 TI 的电流开关产品系列、信号路径上的电压通常需要处于 Vdd/VSS 范围内。 如果您需要 I/O 路径上的信号需要超过 Vdd/VSS 范围的开关、请告知我们。 我们想知道为什么需要存在这样的要求、以便在需要时创建一个新的器件。